This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500:模拟输入带宽曲线

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC10D1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970027/adc10d1500-analog-input-bandwidth-curve

器件型号:ADC10D1500

您好、TI 专家

我们计划在我们的设计中以最大可能频率使用器件 ADC10D1500。

请提供模拟输入功率损耗与频率数据。 据说 FPBW 为2.8G、功耗比基波低3dB。 我们需要频率范围内的数据。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    器件的全功率带宽位于数据表的第44页图60和61中。

    请参阅随附的。

    此致、

    Rob