This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM 无法在 Windows 10上安装未签名的驱动程序

Guru**** 2551120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970260/afe4490spo2evm-can-not-install-unsigned-driver-on-windows-10

您好!

安装正确的 USB 驱动程序时出现问题。 是否有机会在没有高级选项的情况下运行无符号驱动程序? 我不知道我的恢复密钥(必须向我的管理员咨询(花费几天时间)。  

非常感谢

此致

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过另一台计算机解决了这个问题。 但答案也很好。

    此致 Stephan