This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:在使用交流电源测量通道的输入阻抗时切断 RLD

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968010/ads1298-turing-off-the-rld-when-measuring-the-input-impedance-of-the-channels-using-ac-sources

器件型号:ADS1298

您好!

我们将 ADS1298用于 EEG 监控。 在 EEG 监控期间、我们使用 RLD 电极偏置身体。

为了测量每个通道的阻抗、我们使用通道的交流电流源和灌电流。 例如、如果我们要测量通道1的阻抗、我们将打开其 INP 上的电流源以及 INN 上的电流阱、并测量输入两端的电压。 将电压除以注入电流的振幅即可得到相当精确的阻抗。  

-我的问题是、在测量输入通道阻抗的同时、我们能否关闭 RLD?

-在阻抗测量期间关闭 RLD、人体仍应通过电流源和灌电流偏置为1/2 Vs。 由于它们具有高输入阻抗(500m Ω)、因此即使将大负载连接到通道的输入端、输入共模电压仍应接近1/2 Vs、对吧?  

您对此有何建议? 我提出这一问题是因为在我的测试中、当 RLD 关闭时、测得的阻抗看起来更准确。 谢谢!

此致、

米拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milad、

    感谢您发帖。 我将在本周再次向您提出您的问题。  

    感谢 您的耐心和理解。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="TCT"]

    您好、Milad、

    感谢您发帖。 我将在本周再次向您提出您的问题。  

    感谢 您的耐心和理解。

    -TC

    [/引述]谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milad、

    谢谢。 很抱歉耽误你的时间。 请查看我的评论、了解您的以下问题。

    为了测量每个通道的阻抗、我们使用通道的交流电流源和灌电流。 例如、如果我们要测量通道1的阻抗、我们将打开其 INP 上的电流源以及 INN 上的电流阱、并测量输入两端的电压。 将电压除以注入电流的振幅即可得到相当精确的阻抗。  

    -我的问题是、在测量输入通道阻抗的同时、我们能否关闭 RLD?

    >>当 RLD 放大器关闭时、您仍应能够测量输入通道的阻抗。 您将需要同时打开 INP 和 INN 导联脱落电流源和灌电流。  

    -在阻抗测量期间关闭 RLD、人体仍应通过电流源和灌电流偏置为1/2 Vs。 由于它们具有高输入阻抗(500m Ω)、因此即使将大负载连接到通道的输入端、输入共模电压仍应接近1/2 Vs、对吧?  

    >>如果没有 RLD 偏置电路、则导联电流的唯一路径是通过 INP 和 INN 输入上的电流源和灌电流。 但是、此配置将在一定的扩展范围内工作。 这取决于 INP 和 INN 引线式电流源之间的精度或电流匹配。  PGA 输入(INP-INN)可以在 PGA 输入饱和之前在一定程度上耐受电流匹配。 直流导联脱落将是最坏的情况、交流导联脱落将是最好的情况。 INP 和 INN 输入上的灌电流和拉电流之间的切换将有助于使共模电压保持接近1/2 Vs、即使引线关闭电流不平衡将希望将共模电压移至电压轨。      

    您对此有何建议? 我提出这一问题是因为在我的测试中、当 RLD 关闭时、测得的阻抗看起来更准确。 谢谢!

    为了实现更可靠的阻抗测量、建议打开 RLD、以便导联电流具有合适的返回路径。  

    请参阅我的同事编写的有关 ADS129x 系列阻抗测量的 Planet Analog 博客链接。

    https://www.planetanalogue.com/signal-chain-basics-149-how-to-accurately-measure-electrode-impedance-for-lead-off-detection-in-ecg-systems/

    谢谢。

    -TC