This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 阻抗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969589/ads1292r-ads1292r-impedace

器件型号:ADS1292R

大家好!  

新年快乐  

我们将在没有 RLD 的单引线模式下使用 ADS1292R;我们  需要测量 0欧姆 到1K 欧姆之间的阻抗(基极电阻); 不使用 RLD 是否会影响 阻抗通道的性能?  

是否可能在0到1k 范围内?  

阻抗通道读数为我提供了什么?  电压会超过整个输入范围(电极+保护电阻器+基极电阻器)、或者 直接为我提供基极电阻器?  

 我是否需要进一步分析以找到基极电阻器;LPF?  

单导联中的输入信道如何 影响起搏信号检测?  

在单引线中,我们使用 电容器通过1uF 的上拉至 RLD 10M 来阻止直流失调电压。 我们注意 到高通滤波器的稳定时间大约为14秒;有什么建议吗?  

感谢您的参与;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    感谢您发帖。 我们将在本周再次与您进行讨论。

    谢谢。

    -TC