This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:EVM 的光绘文件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235EVM, ADS1261EVM, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969558/ads1235evm-gerber-files-for-evm

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1261EVMADS1235

我正在查找 ADS1235EVM 或 ADS1261EVM 的光绘文件。 我看到文档中打印了这些文档、但我看不到要导入和查看的源文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我们将对此进行研究、并有可能在本周结束前将文件提供给您。

    这是针对特定项目吗? 或者、您是否有一个具体问题想要得到解答、我可以在此期间为您提供帮助?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 ADS1235进行设计的布局过程。 我们确实希望我们的第一个原型至少具有与 EVM 同等的噪声性能水平。   EVM 具有多个电源和接地选项、因此难以解读 第10页上的电源层。 我本来希望使用 Gerber 文件来加快对结构的解释、但我不确定我是否可以等到一周结束、所以我可能只需要去老学校模拟并处理打印输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您提供更多信息。 我们在内部工作、以将光绘文件添加到 EVM 器件封装中、该文件应在今天晚些时候上线。 我可以告诉您这种情况发生的时间。

    有关 EVM 电源平面的一条有用建议:EVM 可选择通过开关使用单极或双极电源、该开关可选择 AVSS 是连接到 GND 平面还是-2.5V 电源平面。 更好的布局不包括此开关、而是将 AVSS 引脚直接连接到所需的电源平面。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我的一位同事能够将光绘文件添加到 ADS1261EVM 器件封装中。 我下载了它、您可以在下面的路径中看到文件。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩