This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:DAC80501采样率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969764/dac80501-dac80501-sample-rate

器件型号:DAC80501

您好!

DAC80501的采样率是多少? 我在数据表中找不到它。

谢谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、


    数据表中没有列出的 DAC80501采样率。 采样率可能取决于您使用 DAC 的方式。 但是、您可以根据多种规格确定器件的速度。

    首先、典型的输出稳定时间为5us (基于从1/4到3/4量程的转换并返回到±2 LSB)。 但是、如果转换不那么大、您可以更快地运行器件。 数据表中列出了 THD 和 SFDR 规格、更新速率为500kHz。

    我相信、DAC 是在运行 SPI 通信的器件上针对这些更高的数据速率进行测试的。 DAC 在 I2C 通信模式下运行时、更新速度显著降低。  DAC 更新受通信的 SCL 速率限制。 在数据表中、最高快速模式更新速率被提到为11.11kSPS、而快速模式+更新速率被限制为27.77kSPS。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    正如 Joseph 提到的、采样率将取决于您使用器件的方式。 如果您想根据您对器件的使用计算采样率、本 TI 高精度实验室讲座将详细介绍如何执行该操作:

    TI 高精度实验室- DAC:稳定时间和更新速率