Other Parts Discussed in Thread: AFE4410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4410 大家好、
我正在与使用 AFE4410的人合作、现在尝试在其中实现直流偏移校准。
我们知道、在收到的评估板的示例固件上、有一些功能似乎可以实现这一点、因此 我们尝试将这些功能移植到硬件、但它似乎不起作用。 配置和从 AFE4410获取数据工作正常。
您能否确认固件的该部分是否正常工作? 我提出的主要原因是、AFE4410 EVM 的软件没有提及此功能、该固件需要在 USB 上接收命令才能开始校准过程。
是否可能有更新的固件包?
我们是否需要在该固件中更改某些特定设置才能使校准正常工作?
此致、
RJ