This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:DRDYZ 置为有效、但未启动

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969566/ads1158-drdyz-asserted-without-start

器件型号:ADS1158

我的 ADS1158设计较旧、没有问题。 我们将同一设计移到了外部电路板上、并观察到了额外的 DRDYZ。 我的问题是、什么会导致 DRDYZ 在没有启动的情况下自行置位。 我没有发送脉冲转换命令。

我在下面附加了两个捕获、从不介意 new_design 上的 CS2、它没有连接。

谢谢

Chris

old_design

new_design

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您提供的图像未出现在您的上一帖子中。 可以再试一次吗? 通常,我将图像保存到硬盘上,然后将其连接到开机自检。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

     

      图像已附加。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_ADC.docxThanks

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我现在看到、第二幅图像中有一个额外的 DRDY 转换(从高到低)、对 DIN 或 START 没有任何活动。

    您能否确认 START 引脚线路或任何其他通信线路上没有噪声? 逻辑分析仪可能无法看到它、但您也可以在示波器上查看数字通信线路、以确保具有干净的信号。 ADC 可能会看到噪声尖峰。

    旧板和新板之间有何具体区别?

    布莱恩