This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7891:我们想知道 AMC7891和 LMP92018主要用于什么应用?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92018, AMC7891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969835/amc7891-we-want-to-know-that-what-application-does-amc7891-and-lmp92018-mainly-used-for

器件型号:AMC7891
主题中讨论的其他器件:LMP92018

设计

我们想知道 AMC7891和 LMP92018主要用于什么应用?

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    AMC7891和 LMP92018主要用于射频功率放大器栅极偏置应用。  这些可在任何使用 LDMOS、GaAs 或 GaN 功率放大器的射频系统中找到。  我们有时将其标记为"模拟监控和控制"。

    谢谢、

    Paul