请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、我已连接到 J3A 引脚3 5V 引脚5 GND。
因此 U1 VDD 将具有5伏的电压。
我想连接 LDAC=0 CLEAR*=Vdd POR=0 REFIN -5V (如果 DAC 正确)
SYNC 是芯片选择及其控制的 JP4、并按照电路板照片中所示进行设置
对于 LDAC、我希望它为0、并通过 JP5进行控制
如何连接到电路板上的 SYNC 输入信号?
如何使用此设置看到 LDAC 为零?
谢谢。