This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:SPI 数字隔离器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ISO7740, ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969501/ads127l01-spi-digital-isolator

器件型号:ADS127L01
主题中讨论的其他器件: ISO7740ISO7840

大家好、团队、

我的客户正在寻找  适合 ADS127L01的 SPI 数字隔离器。 你能建议一个吗?  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    CLK 和 SCLK 的典型时钟速度为16.384MHz、因此时钟周期为61nS。  为了尽可能减少隔离器通道的数量、应使用小于30nS 的传播延迟和小于5nS 的脉冲失真。  有多种 TI 隔离器可满足此要求。

    ISO7740、ISO7640和 ISO7840系列隔离器都应用于 SPI 隔离。  如果使用较慢的主时钟、则时序要求会进一步放宽、并且可以使用较低的传播延迟器件。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用