This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:设计审查

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968284/ads7138-q1-design-review

器件型号:ADS7138-Q1

您好!

请使用 ADS7138QRTERQ1查看所附的设计
谢谢、

Melbin

e2e.ti.com/.../ADS7138QRTERQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在使用 ADS7138QRTERQ1进行一个项目。
    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../ADS7138QRTERQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    我在原理图中没有看到任何明显的错误、但以下建议可以让您的电路更好:

    在 ADC 的输入和接地端之间添加一个电容器、以使用 RC 滤波器来滤除噪声。

    2.对于没有电阻分压器的通道、请使用一个特定值的电阻器代替0欧姆(R2673/2674/2676/2678/2678/2679)作为滤波器、并将一个电容器接地。 串联电阻器还可以限制输入电流以保护 ADC。

    3.将未使用的模拟输入引脚接地。

    4.如果 ADC 的实际采样不高、您可以在没有放大器的情况下驱动 ADC、但是选择合适的值 RC 来实现信号稳定非常重要、请查看 TI 的高精度实验室 ADC -在没有放大 器的情况下驱动 ADC 了解详细信息。 如果您使用 ADC 以更高的采样率监测快速移动的信号、则需要使用放大 器来驱动 ADC、请查看 TI 的精密实验室 ADC - SAR ADC 输入驱动器设计以了解详情。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale、

    您能否向我推荐我们的案例中需要提供的 RC 价值?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    RC 的值取决于采样率、信号电压等。 请查看我在上面分享给您的链接中的详细信息。

    此致、

    戴尔