This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPL1401:如何使用 TPL1401生成直流设定点或偏置?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL1401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969546/faq-tpl1401-how-to-generate-a-dc-setpoint-or-bias-using-the-tpl1401

器件型号:TPL1401
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我想知道如何使用 TPL1401生成直流偏置或直流设定点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPL1401可生成具有集成基准和负载调节以及8位可编程性的直流偏置或设定点。

    实现直流偏置的简单电路、如电阻分压器、没有负载调节和可编程性。 激光修整分频器可提供更高的精度和较低的可编程性、但它们仍然缺乏负载调节。

    在上面提到的简单电路中、电阻分压器的电压输出将随着电流负载的增加而偏斜。 该 TINA-TI 仿真显示了输出电流和电压与负载电阻间的关系。 当电阻接近无穷大时、输出电压接近2.5V 的理想电压输出值。

    可以在电阻分压器中添加输出缓冲器,如下所示:

     

    输出电压保持在恒定的2.5V、即使负载减小且负载消耗的电流增大也是如此。

    下面的示例电路提供了使用 TPL1401的简单集成式直流偏置解决方案。 集成缓冲器提供了如上所述的负载调节以及内部精密基准、并且能够在不对电路进行任何修改的情况下对不同的直流偏置进行编程。 所需的直流偏置可以编程到 TPL1401的非易失性存储器 NVM 中,因此即使在下电上电后,直流偏置也会像传统的电阻分压器电路一样进行设置。

                   

    以下是在 NVM 中保存直流偏置的说明。

    默认情况下、TPL1401输出上电至高阻抗。 要在中间代码处启动 TPL1401、请将所需代码写入 DPOT_POSITION 寄存器的11:2位。 可使用来计算此代码:

    然后、要将该值保存到 NVM 中、请向保护寄存器的 NVM_PROG 位4写入1。 下一次 TPL1401上电时、输出将默认为保存的值。

    (从 TPL1401数据表版本* 2020年9月获取的寄存器表)

     TPL1401 可用于许多常见应用:

    您可以  在此处找到有关 TPL1401的一些其他信息:

    您可以在此处找到有关精密 DAC 的更多信息:

    精密 DAC 学习中心

    www.ti.com/.../learning-center.html

    TI 高精度实验室- DAC

    training.ti.com/ti-precision-labs-dacs

    数据转换器电路设计指导手册

    www.ti.com/.../data-converter-circuits.html