This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:连接多个 ADC 的电路

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969362/ads52j90-interface-circuit-to-multiple-adcs

器件型号:ADS52J90

您好、先生、

我将为 我的解决方案选择 ADS52J90。

对于 数据表第65~66页的图81和图82的接口电路、

FPGA 通过接口电路连接到1个 ADC。

 信号连接 到多个 ADC 的接口电路如何?

您能否与我分享一些设计信息和建议?

这些组件的值。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、  

    感谢 queiston!、我们为此创建了 TINA 模型。 希望这对您有所帮助。 当 FPGA 输出是理想源时、该值可以保持不变。 当 FPGA 不是理想的源时、您可以插入 FPGA 规格并运行仿真、以匹配我们的理想模型。

    您也可以使用单端模式、组件更少、如图所示。 84显示。  

    谢谢!e2e.ti.com/.../5086.SYNC_5F00_SYSREF_5F00_BIAS.TSC