This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:/RESET 连接到 IOVDD

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968525/ads131a02-reset-tied-to-iovdd

器件型号:ADS131A02

大家好、

我们的客户希望将/RESET 引脚永久连接到 IOVDD。

在第10.4节初始化设置(图106)中的数据表之后、这应该是可能的、因为它指出:
/RESET 可随电源提供

对于上拉电阻器或滤波电容器、我们有什么建议吗?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    /RESET 引脚不需要上拉电阻器或滤波电容器。 如果此连接与 MCU 或其他器件共享、则建议使用大于10k 的上拉电阻器。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的快速回复。

    听说无需额外的无源组件。 (项目已处于最终的原型设计阶段、因此应尽可能少地进行更改)

    您是否碰巧更详细地了解器件的内部上电电路以及 ADC 如何复位? 客户可以选择完全控制进入 ADS 的电源、因此我们想知道在这种情况下、如果/RESET 连接到 IOVDD、我们是否需要记住任何内容。

    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    ADS131A02响应 RESET 命令的方式与/RESET 引脚上的脉冲相同。 允许/RESET 引脚与 IOVDD 同时出现并不存在问题。 一旦模拟和数字电源电压斜升、内部数字电路将发出一个内部上电复位(POR)来将器件置于一个即用型状态。 这将由就绪字表示。  

    在一个复位命令之后、就绪字在两个帧后可用。 参考图69。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答、Ryan。

    这回答了我们的问题、我将结束本主题。

    此致
    Martin