This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:直方图上的尖峰计数

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, ADS54J60, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968551/ads54j60evm-count-spikes-on-histogram

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J60ADS54J40

您好!

我使用 ADS54J60EVM 和 TSW14J56来分析1GHz 光电探测器的电噪声。 在绘制直方图时、我注意到直方图已关闭、因为似乎每4个左右的单元数有尖峰。 当没有施加输入时、这种情况偶尔也会发生。

是否需要此行为?  

感谢你的帮助!

当未施加信号时:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    如果 您的模拟输入是直流耦合、则可能必须冻结或绕过偏移校正功能。 下载最新版本的 ADS54J40数据表、该数据表最近进行了更新、以包含有关此内容的更多信息。 这基本上与 ADS54J60相同、但为14位、而不是16位。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    给电路板上电后冻结偏移校正功能似乎已解决问题。 但是、我不使用直流耦合模拟输入。 你有解释吗? 我可能不了解直流偏移校正块的工作原理。 很抱歉、如果这一切都比较明显、但我 在这些问题上经验不多。

    此致