This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPL1401:TPL1401 EEPROM 的用途是什么?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969236/faq-tpl1401-what-is-the-tpl1401-eeprom-used-for

器件型号:TPL1401

我看到 TPL1401具有用户可编程的 EEPROM。 TPL1401 EEPROM 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPL1401在非易失性存储器(NVM/EEPROM)中提供以下可编程寄存器、用于保存和调用所有寄存器设置。 有一个寄存器用于控制 TPL1401的常规配置设置、包括器件锁定功能、断电模式、内部基准使能和 VOUT 增益。 第二个寄存器存储 DPOT_POS 或抽头位置数据。 TPL1401 NVM 中有两个寄存器可用于提供用户可编程信息。 NVM 确保即使在下电上电后也能保留这些设置、从而使器件在初始编程后无需处理器即可工作。

    表1 NVM 可编程寄存器


    如上所述、通用配置寄存器包含器件锁定功能。 器件锁定功能可防止对 TPL101寄存器进行意外写入。 当 DEVICE_LOCK 位设置为1时、器件锁定所有寄存器。 这将防止对寄存器的意外更新以及对 NVM 的意外写入。  

    用户可以在 TPL1401的用户 NVM 的可用2个字节中对与其器件特定配置相对应的版本 ID 进行编程。

    还可以将其他器件的配置数据存储在用户存储器寄存器中。 但是、请记住、TPL1401作为 I2C 次级接收器运行。 TPL1401可用作次级发送器、主器件从 TPL1401读取数据。 在任何情况下、TPL1401都无法生成 SCL 信号、因此另一个器件必须具有此功能才能读取存储在 TPL1401 NVM 中的配置数据。

     TPL1401 可用于许多常见应用:

    您可以  在此处找到有关 TPL1401的一些其他信息:

    您可以在此处找到有关精密 DAC 的更多信息:

    精密 DAC 学习中心

    www.ti.com/.../learning-center.html

    TI 高精度实验室- DAC

    training.ti.com/ti-precision-labs-dacs

    数据转换器电路设计指导手册

    www.ti.com/.../data-converter-circuits.html