This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316:驱动 LCD 测试仪中的 LCD/OLED 面板

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968976/tx7316-to-drive-lcd-oled-panel-in-lcd-tester

器件型号:TX7316

大家好、

我想检查 TX7316是否可用于 LCD 测试仪应用。 TX7316能否支持以下用例?

交流输出:+-50V 峰峰值方波、50%占空比、频率范围为10kHz 至1.5MHz、负载为1nF 至10nF 电容;

2、直流输出:能否拉/灌200mA 直流电流? 它可以支持的最大正/负直流电压是多少?

您还可以为此应用推荐其他器件型号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    由于器件 TX7316受到选择性披露、我们希望使对话脱机。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?