This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:确认是否有一个与输入时钟和数据引脚相关的动态功率电容

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968890/dac088s085-confirm-if-there-is-a-dynamic-power-capacitance-associated-with-the-input-clock-and-data-pins

器件型号:DAC088S085

大家好、

我们的客户希望确认是否有与输入时钟和数据引脚相关的动态功率电容?

客户提出问题的原因是、他们注意到其电路中的功率增加、并尝试确定编程期间哪些器件可能会使用额外的电流。

为此、该器件在进行编程时是否会使用额外的电流?

请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 SCLK 存在(动态状态)且 SCLK 不存在(静态状态)时、器件的电流消耗会发生变化

    这就是您在编程模式下观察到更高电流消耗的原因。

    以下是供您参考的数字。