This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:输出范围

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A, OPA828, OPA455, OPA462, OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969141/dac11001a-output-range

器件型号:DAC11001A
主题中讨论的其他器件: OPA828OPA455OPA462OPA827

尊敬的技术支持团队:

我想使用 DAC11001A 和运算放大器构建模拟输出系统。

① μ A

 是否可以使用 DAC11001A 输出±15V 电压?

EVM 具有适用于 VREFP 和 VREFN 的 OPA828、用户指南介绍了板载 VCC 的±15V 电源。

该 VCC 使用    OPA828生成 VREFP 和 VREFN。

② μ A

您能否为 DAC 的输出缓冲器推荐配套的运算放大器?

我想 使用 DAC 的±15V 运算放大器实现±25V 输出。

我正在考虑 LTC6090、OPA455和 OPA462等

最好的 Reagards

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在以下条件下、DAC11001A 可用于生成最大+/-15V 的电压

    VCC = 18V、VSS =-18V、REFp =+15V、Refm =-15V。

    从 VCC 到 Refp 和从 VSS 到 Refm、我们需要具有3V 的净空。 希望这能被理解。

    对于缓冲基准、我建议使用 OPA827。 对于输出、OPA827也是一个不错的选择。

    此致、

    AK