This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:澄清

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968825/ads1148-clarification

器件型号:ADS1148

大家好、团队、

数据表显示 ADS1148的最大数据速率为2Ksps。 我的客户计划循环使用4个差分输入。  我是否正确地认为它们每通道可获得500SPS 的速率?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    查看 ADS1148数据表中显示首次数据转换时间的表10。 您可以看到、第一次转换在2kSPS 时花费0.514ms 或0.578ms、具体取决于您复位数字滤波器的方式、因此产生的有效数据速率每通道略小于500SPS (0.5ms)、但接近。

    布莱恩