This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE0064和 AFE2256的 ADC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE2256, AFE0064, ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968413/adc-for-afe0064-and-afe2256

主题中讨论的其他器件:AFE2256AFE0064ADS8363

大家好、

客户计划使用 AFE0064和 AFE2256。 我们的网站上有关这些器件的信息有限。 客户想知道他可以使用哪个多通道 ADC 来处理来自这些模拟前端器件的信息。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    AFE2256 是一种集成 AFE 解决方案、具有面向 xray 应用的片上 ADC。 该器件在噪声、功率和速度方面具有更好的性能。

    如果客户仍在寻找使用 AFE0064、则我们使用了 ADS8363作为多通道 ADC。

    目标应用是什么?