This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:THS4551的 VOCM 源

Guru**** 2943170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, THS4551, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968523/ads127l01evm-vocm-source-for-ths4551

器件型号:ADS127L01EVM
主题中讨论的其他器件: THS4551ADS127L01

你好。 我正在尝试了解 ADS127L01EVM 是如何实现 THS4551的、在用户手册中、原理图显示 VOCM 为输入(图32)。 我在原理图上的任何位置都看不到生成 VOCM。 VOCM 在 TP18处的测量值为~1.5V、因此它大约为 AVDD_3V 的一半。 如何在 ADS127L01EVM 上生成 VOCM? 是否有分压器或原理图上是否未显示其他稳压器? 谢谢!

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    有关 VOCM 信号的好问题。  该引脚通常是 THS4551的输入、用于设置共模输出电压、但如果 VOCM 引脚未从外部驱动、则有一个内部分压器将其设置为电源电压的1/2。  

    由于 ADS127L01在共模电压设置为1/2电源时也能发挥最佳性能、因此使用 THS4551的默认值(除了滤波电容外、没有任何外部元件连接到 VOCM 引脚)。  ADS127L01和 THS4551的单个模拟电源均为3.0V、因此您能够在此引脚上测量1.5V 电压。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 非常感谢您的回答。 Tim