This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:焊接加热后的内部振荡器精度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, LMK61E07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968322/ads1120-internal-oscillator-accuracy-after-solder-heat

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件: REF5025LMK61E07

大家好、

我对焊接加热后 ADS1120内部振荡器精度有疑问。

ADS1120数据表显示内部振荡器精度为±2%。
这是芯片级电气特性、因此在焊接后、该护栏可能会稍微移动一点。

您是否有任何数据显示焊接后的内部振荡器精度?


在 REF5025数据表中、第13页提供了"参数测量信息"。
这显示了焊料热漂移、因此我想知道有关 ADS1120内部振荡器精度的类似信息。

或 LMK61E07数据表显示了总频率容差、该测试条件显示"所有频段和器件结温高达115°C;包括初始频率容差、温度和电源电压变化、回流焊以及40°C 环境温度下的5年老化"。
如果 ADS1120内部振荡器精度包含回流焊、我们可以说、在焊接加热后 ADS1120内部振荡器精度为±2%。


此外、我们还关注内部振荡器精度、但是否还有任何其他参数会受到焊料加热后的影响?
例如) INL、偏移漂移、偏移误差等。

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    器件特性化是将组件焊接到测试板上完成的、然后进行特性化。  至于内部振荡器的精度、您在比较中参考的器件的精度水平比 ADS1120高得多。  振荡器的问题主要在于用于50和/或60Hz 陷波的 FIR 滤波器。  如果需要较高的振荡器稳定性、我建议使用低抖动外部时钟源。

    此致、

    Bob B