This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080-Q1:数据表中混淆了 VA 信息

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90080, LMP90080-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968256/lmp90080-q1-va-information-confused-in-the-datasheet

器件型号:LMP90080-Q1
主题中讨论的其他器件:LMP90080

数据表中的 VA 信息混淆

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp90080-q1.pdf?ts=1609783931531&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMP90080-Q1

他的工作额定值表明、在第5页上、它应该在+4.75V 至5.5V 范围内、但它使用图66和图65中的3.V。  

请帮助澄清它是否可与3V 一起用于 VA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ba:

    LMP90080的 VA 范围为2.85V 至5.5V

    LMP90080-Q1的 VA 范围为4.75V 至5.5V

    我相信他们刚刚将 LMP90080数据表中的图像复制到 LMP90080-Q1数据表中、而无需检查这些类型的值。

    因此、如果您使用的是 LMP90080-Q1、请将 VA 保持在4.75V 至5.5V 的给定电源范围内

    布莱恩