This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:前端运算放大器设计的应用手册、允许 ADS1115 ADC 接受+/-2伏特的真正双极

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968180/ads1115-application-note-for-a-front-end-opamp-design-to-allow-the-ads1115-adc-to-accept-true-bipolar-of---2-volts

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: ADS112C04

大家好、

我们有一位客户要求提供 前端运算放大器设计的应用手册、以使 ADS1115 ADC 接受真正的+/- 2伏双极。 我们是否有 适用于此应用的应用手册?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    祝你新年快乐。

    感谢您的提问。 我假设"真正双极"信号是指摆动低于 GND 2V 的信号?
    在这种情况下、最好联系放大器团队以获得合适的信号调节电路。

    该解决方案将需要负电源。 在这种情况下、使用 ADS112C04要简单得多、而双极模拟电源为+/-2.5V。 然后、ADS112C04无需任何外部信号调节电路即可直接测量+/-2V 信号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    除了 Joachim 的建议之外、模拟工程师计算器(https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC )还包括一个电路指导手册查找工具、可根据您的输入配置提供建议:

    此指导手册电路 中显示了此类情形的示例之一:https://www.ti.com/lit/an/sbaa374/sbaa374.pdf

    此致、