This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC71416:相对于基准电压的灵活输出配置

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968032/dac71416-flexible-output-configuration-with-respect-to-reference-voltage

器件型号:DAC71416

您好!

我们正在尝试根据  引脚功能[VCC ->输出正模拟电源(9V 至41.5V)设计输出范围为±2.5V 的 DAC。] 对于 ±2.5V 的输出范围、我们是否必须在 VDD 中提供9V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    为了澄清这一点、VDD 必须等于 VAA、且标称值为5V。  我想您应该指的是 VCC 电源。  即使在使用±2.5V 范围时、VCC 也必须至少为9V。   

    谢谢、

    Paul