This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:无法写入寄存器0x350 ~0x357

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986975/adc12dj5200rf-register-0x350-0x357-cannot-be-written

器件型号:ADC12DJ5200RF

大家好、

寄存器地址:0x350 ~0x357不能写入。 写操作后读回寄存器的值为0。

例如、将数据0x1f 写入寄存器 GAIN_A0_FGDES(地址:0x354)、时序正确:

其他地址寄存器可被正确读取和写入。 寄存器0x350 ~ 0x357有什么特别的地方

GAIN_A0_FGDUAL(地址:0x350);

GAIN_A1_FGDUAL(地址:0x351);

GAIN_B0_FGDUAL(地址:0x352);

GAIN_B1_FGDUAL(地址:0x353);

GAIN_A0_FGDES(地址:0x354);

GAIN_A1_FGDES(地址:0x355);

GAIN_B0_FGDES(地址:0x356);

GAIN_B1_FGDES(地址:0x357);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我认为您有较旧版本的器件、不支持向这些寄存器写入值。 您能否读取寄存器0x04的并向我报告该值?

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    从寄存 器 CHIP_ID(ADDRES=0x04)读回的寄存器值为0x21。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    这意味着您拥有最新版本的器件。 我明天将尝试写入这些寄存器、并告诉您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    能不能给我反馈一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您提到的所有寄存器0x351-0x357只允许低5位[4:0]被写入、高位只能为0。 因此、您可以写入这些寄存器的最大值为0x1F。 尝试写入0x0到0x1F 之间的任何值、您应该能够写入这些寄存器。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户写入的数据为0x1F、介于0x0和0x1F 之间。 您可以在帖子中看到 SPI 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您能不能尝试向这些寄存器写入0x01。 查看您是否能够读回

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    再次将0x01的值写入这些寄存器后、读回寄存器的值仍然为0x00。

    谢谢、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    是否在多个器件上观察到这种行为? 客户是否测试了多个器件并观察到相同的行为?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前 、客户  使用两个 ADC 进行时间交替采样、两个 ADC 的行为相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    请尝试以下操作。

    1.开启器件并将时钟应用于 ADC。

    2.将0xB0的值写入寄存器地址0x00。

    3.等待1秒钟。

    4、读回位寄存器地址0x270、并将值报告给我。

    此致、

    Neeraj