This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:两个 ADC 输入之间的串扰

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988686/ads54j66-crosstalk-between-two-adc-inputs

器件型号:ADS54J66

您好!


我们有一个带 ADS54J66的定制板、并观察到 ADC 输入通道 C 和 D 之间的串扰。请查找下面随附的原理图-  

变压器是 https://www.minicircuits.com/pdfs/TC4-25+.pdf 。 SMA 连接器采用边缘安装。

请查找下面随附的部分布局-  

布线为顶层的50Ohm 单端共面波导。 走线宽度15Mil、接地间距6.8mil 以及顶层(第1层)和接地参考层(第2层)之间的介电厚度为10mil。 电介质材料为 Rogers 4350B。 接地平面为单平面、实心平面、而不是分离平面。  

层堆叠是-  

顶部 (蓝色)
GND
电源
GND
电源
信号
GND
底部(黄色)

在顶层和底层覆铜多边形。

没有多边形覆铜。

沿 C 和 D 信号布线的屏蔽过孔的距离 大于布线宽度的5倍。  

边缘安装 SMA 连接器之间的距离为850mil、信号彼此并联时的距离约为600mil 和360mil、如图所示。


是否建议旋转 C 沟道变压器和组件,使其与 D 沟道变压器和组件垂直?

是否建议在 C 和 D 变压器多边形之间添加一个禁止点?

您能否推荐任何其他方法来减少布局中的串扰。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajk,

    通过将 CH C 变压器旋转大约45度并 将其向上移动一英寸或更多、似乎有足够的空间将其从 CH D 移开。

    我还会移除 U76和 U77、并将 SMA 直接短接到 T1和 T3、以确保这些部件不会导致问题。

    此致。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 的建议。 我对布局进行了这些更改。 我对 R76、C15和 R89有疑问。 这些来自 ADS54J66评估模块原理图。 它们的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajk,

    这只是一个简单的低通滤波器。 如果您计划使用高 IF、我建议将其删除。

    此致、

    Jim