Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66
您好!
我们有一个带 ADS54J66的定制板、并观察到 ADC 输入通道 C 和 D 之间的串扰。请查找下面随附的原理图- 
变压器是 https://www.minicircuits.com/pdfs/TC4-25+.pdf 。 SMA 连接器采用边缘安装。
请查找下面随附的部分布局-
布线为顶层的50Ohm 单端共面波导。 走线宽度15Mil、接地间距6.8mil 以及顶层(第1层)和接地参考层(第2层)之间的介电厚度为10mil。 电介质材料为 Rogers 4350B。 接地平面为单平面、实心平面、而不是分离平面。
层堆叠是-
顶部 (蓝色)
GND
电源
GND
电源
信号
GND
底部(黄色)
在顶层和底层覆铜多边形。

没有多边形覆铜。

沿 C 和 D 信号布线的屏蔽过孔的距离 大于布线宽度的5倍。
边缘安装 SMA 连接器之间的距离为850mil、信号彼此并联时的距离约为600mil 和360mil、如图所示。
是否建议旋转 C 沟道变压器和组件,使其与 D 沟道变压器和组件垂直?
是否建议在 C 和 D 变压器多边形之间添加一个禁止点?
您能否推荐任何其他方法来减少布局中的串扰。 谢谢你。