This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5686:DAC5686EVM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985060/dac5686-dac5686evm

器件型号:DAC5686

我们将数模转换器与德州仪器生产的 DAC5686代码搭配使用、用于设计。 现在、我们要为此产品购买开发板(DAC5686EVM)。 当 ı 搜索时、我看到该开发板的器件状态为"已过时"。 那么、我们可以找到一个吗? ı 如何才能使用此产品? 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在为您研究这个问题、今天应该为您提供答案。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我相信您将无法找到一个... 我们可以为您提供电路板设计、以便您自己构建电路板。 如果您对此感兴趣、请告诉我。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    首先、感谢您回复我的邮件。 我对您的解决方案感兴趣。 我希望获得电路板设计并为我的设计构建一个电路板。 请您与我分享一下 DAC5686EVM 的设计。  

    此致、Nazli Deniz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过以下链接下载文件: DAC5686EVM 文件 

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、但当 ı 单击链接 ı 看到如下所示的错误:

    "找不到共享项目。 它已被移动或删除、或者链接已过期。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接已过期。 我将在明天提供一个新链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过以下链接重新下载文件: https://tidrive.ext.ti.com/userportal/?v=4.4.0#/shared/public/r-VZ6YTlWci95Vno/fc8bca41-d517-436c-98e5-bd58bbd39553 

    请不要等这么久。

    此致、Chase