This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:LMK04828的 PLL1已解锁

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC34J45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982854/adc34j45evm-pll1-of-lmk04828-is-unlocked

器件型号:ADC34J45EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

我们遇到了一个问题、即安装在 ADC34J45EVM 上的 LMK04828的 PLL1不会被外部时钟(CLK1IN)锁定。

外部时钟为10MHz 正弦波。

LED D3 (LMK 锁定)  未亮起。

但是、LED D4 (PLL2锁定) 正在打开。

我已经连接了 ADC3000 GUI 设置、您能告诉我是否有任何问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5973786:

    感谢您发帖。 我将与一名更有经验的团队成员进行核实、然后再与您联系。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    确保 JP6上有一个分流器、您会在 C92上看到100MHz。 在 GUI 上的"PLL1配置"选项卡中、禁用 位于烧橙色框中的"使用无中断切换"。 我注意到 、在启用此功能的情况下、有时它会阻止 PLL1锁定。 J10上10MHz 输入的振幅是多少?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的评论。JP6很闹鬼。 我在 C92上看到了100MHz。

    我禁用了"使用无中断切换"、但未锁定 PLL1。

    J10上10MHz 输入的振幅为2Vpp。  我将 J10上10MHz 输入的振幅设置为3Vpp 或4Vpp、但 PLL1未锁定。

    您能告诉我频率或振幅 是否错误吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请加载配置文件"ADC3xJxx_128MSPS_Operation_LMK_setting"、然后进行您共享给 PLL 的编辑。 我移除了 JP6上的跳线、并为 J10提供了一个100MHz 正弦波(+10dBm)。 我还尝试了10MHz 正弦波输入、它也起了作用。

    虽然我没有使 PLL1 LED 打开(锁定)、但我在 TSW14J56EVM 上获得了有效的数据采集。 此外、请确保将 LMK 时钟分频器"CLKout 2和 CLK3"设置为"10"、而不是"20"。

    预期的采样频率是多少?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的评论。

    采样频率为128MHz。 您是否在设置中锁定了 PLL1?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想让您知道、我们将在接下来的几天内以您的采样频率验证运行情况。 会让您随时了解最新信息!

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天 下午、我已经验证了所有器件在128MHz 下运行正常。 与 Dan 的上述评论类似、LED D3在我的经验中也未亮起...

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您报告结果。  

    PLL1的相位检测器是否由于 LED D3未打开而无法工作?  为了使 PLL1的相位检测器正常工作、我应该在 LMK04828上设置什么设置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议将窗口大小从5.5ns 增大到18.6ns 或40ns、 以查看这是否会使 PLL1锁定

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的评论。 我尝试更改了窗口大小、并略微打开了 LED D3。 在此状态下、我将"Status LD1 MUX"设置为"PLL1_N/2"、将"Status LD2 MUX"设置为"PLL1_R/2"。 当我在示波器上看到"PLL1_N/2"和"PLL1_R/2"时、它们是异步的。 此结果是否指示 PLL1已解锁?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为它 不如其他状态 LED 那么亮的原因是由于锁定和复位、它不会持续亮起。 如果您减少所需的锁定计数寄存器 PLL1_DLD_CNT、地址0x15C 处的 LED 是否亮起(因为它将更频繁地锁定)?

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我减小了锁定计数寄存器(PLL1_DLD_CNT)、LED 会变亮。 但我在示波器上看到"PLL1_N/2"和"PLL1_R/2"、它们是异步的。  这是问题吗?

    您能告诉我正确 的 PLL1_DLD_CNT 和 PLL1_WND_SIZE 设置吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    10MHz 正弦波时钟的压摆率不佳、这可能是 PLL1未锁定的原因之一。 增大电压摆幅可以提高压摆率、但4V 似乎违反了电气规格。 如果可能、请使用10MHz 方波时钟。 为了进行调试、我们可以使用100MHz 正弦波时钟、但将 CLKin1分频器设置为10以保持相同的 FPD。  

    PLL1 FPD 为10MHz、因此我认为锁定检测窗口大小可能没有太大帮助。 为了进行调试、我同意使窗口大小更大、DLD 计数更小。

    PLL1 FPD 为10MHz、而电荷泵电流为1.55mA、预期的环路带宽是多少? 环路滤波器组件值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    我尝试使用10MHz 方波时钟、但 PLL1未锁定。 现在、我没有一个能够输出100MHz 时钟的器件、因此我无法尝试使用100MHz 时钟。

     我没有将环路滤波器组件从默认状态 "ADC34J45EVM"更改为默认状态。 因此、如果环路滤波器组件与原理图(ADC34JXXEVM-SCH_C.pdf)相同、则 C1为0.1uF、R2为39k 欧姆、C2为0.68uF。  

    我不知道正确的环路带宽值。 那么、您能告诉我正确的环路带宽值吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我刚才下载了原理图、发现 J10之后有一个变压器。 您能否检查 C71的10MHz 时钟波形是什么样的? 如果可能、在此处共享波形。

    Y1的引脚1处的电压是多少? 不是3.3V? 是否可以移除 R40并重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    我检查了 C71的10MHz 时钟波形。 10MHz 时钟的振幅为980mVp-p

    Y1引脚1处的电压为3.3V。   我删除了 R40。  Y1引脚1处的电压变为0V、PLL1锁定。  安装 R40的目的是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    10MHz 波形是方波还是削波正弦波?

    电压不应为0V、当 PLL1被锁定时、电压应约为1.65V。  

    在正常的 PLL 配置中、不需要 R40、PLL1将提供电荷泵电流来锁定 VCXO。 我不知道该 EVM 是如何设计的、可能该电阻器保留用于某些特定用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    很抱歉,我的回复太晚了。 10MHz 波形是一个未削波的正弦波。

    我再次检查 Y1引脚1处的电压。 电压为1.68V。

    我意识到不需要 R20。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1.68V 是合理的电压。 很高兴问题得到解决。