This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5674:CAN DAC 将获取带符号的采样数据

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982975/dac5674-can-dac-will-take-signed-sample-data

器件型号:DAC5674

你(们)好,先生

我们使用的 IP 将生成正弦波样本、这些样本采用有符号格式。

我们是否可以将有符号值馈送到 DAC5674、DAC 是否会正确获取这些值并转换为模拟波形。

请对此进行澄清以解决我们的问题。

谢谢

Roja V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    DAC 支持 偏移正二进制编码方案、而不是有符号方案。  有关说明、请参阅数据表第23页。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 DAC5674中、有 HP1和 HP2

    我们已经提供了400MHz 外部时钟源、因此我们需要的输出是30MHz。

    我们需要干净的正弦波、因此我们可以使用 HP1=0和 HP2=1或任何其他内插滤波器配置。

    请帮助我们解决问题。

    谢谢

    Roja V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    我将深入研究这个问题、并向您回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    您能给我更多有关您所需内容的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们为 DAC 提供400MHz 输入、并希望获得30MHz。 但是、正弦波具有噪声。

    为了降低噪声、应使用内插滤波器。

    到目前为止、我们使用的是 x4=1的低通和低通滤波器

    我们将获得500mV 的输出正弦波、但要求更高的电压电平(最大值)和更大的功率。

    请建议我们解决此问题

    谢谢

    Roja V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    您使用的是 TI EVM 还是您自己的设计?  如果是您的设计、请提供原理图、以便我们了解一些可能的问题。  此外、时钟源经过滤波和清理、因为这可能会引起噪声问题。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的原理图与 TI EVM 原理图设计相同。

    对于较低的频率、不会产生噪声、但会产生较高的频率噪声。

    我们可以为此做些什么。

    请建议我们解决此问题。

    谢谢

    Roja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    您安装的 rbias 电阻值是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Rbias id 2千欧姆

    谢谢

    Roja V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    您能在最大频率和较低频率下获得输出的屏幕截图吗?  它在多大频率下是很好的? 此外、请确保高位 D13正在切换。  您使用什么来驱动 DAC、因为我们认为它可能是一个设置/保持问题、因为它以较低的采样率工作。

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用采用 x4配置的 DAC5674外部时钟(390MHz)模式

    PLL 锁定为4分频。

    数据位将根据来自 DAC 的外部时钟或 PLL 锁定从 FPGA 发送到 DAC。

    数据必须与 FPGA 和 DAC 同步才能获得正确的 DAC 输出。

    您能建议我们取得良好的结果吗?

    在数据表中、没有任何有关时序和数据发送的信息、请帮助解决。

    谢谢

    Roja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    第5页的数据表中列出了设置和保持时序要求。  为了使 DAC 正确地采集数据、与时钟相关的数据位需要处于这个(之前的设置和之后的保持)窗口内。  我们怀疑是否存在设置和保持问题。器件锁定在较低的数据速率下、看起来不错、但在较高的数据速率下存在问题。  如果您可以发送输出图片、我们将不胜感激。

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    请确认您的 FPGA/时钟是否满足所需的最短设置保持时间

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    时钟是 DAC 和 FPGA 的外部模式。

    两个时钟同时同步。

    建立时间为5ns。 输出波形不在同一电平上。

    我们如何设置计时。 PLL 锁定的使用。

    您能给我们简要介绍一下数据表中的第24页。

    谢谢

    Roja

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们在外部时钟模式下使用 DAC5674。 x4为1、PLL VDD 为0v、HP1和 HP2为0。

    外部源为 DAC 提供400MHz 时钟。

    该时钟信号将传输到 DAC 和 FPGA。

    我们使用 DDS IP 来生成样本、DDS 的输入时钟与 DAC 相同、即外部源为400MHz。

    DDS 的输出为30MHz、因此我们可以获得13个样本以从样本重构正弦信号。

    但 DAC 的输出提供正弦波。

    我们观察到、正弦波被分配给频谱分析仪

    功率级别 为-8dbm

    SFDR 为64 DBC。

    杂散在67MHz 下、 电平为-53dBm。

    由于这种杂散、我们的 SFDR 正在下降、如何消除这种杂散。

    请建议我们解决此问题。

    请查找 DAC 的输出附件。

    谢谢

    Roja V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    根据波形、它看起来与输入时序无关。  如果您将输出频率更改为30MHz 以外的频率、然后再更改400MHz 采样、我们希望您看看67MHz 杂散是否会发生变化。  此外、建议对 DAC 的时钟输入进行滤波、以查看杂散是否也发生变化。

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要添加滤波器的地方、板上没有添加滤波器的配置。

    请提供建议、以及我们如何使用 DAC 的输出增加 SFDR

    谢谢

    Roja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    您是否能够更改输入或时钟以查看67MHz 杂散是否发生变化?  此外、您能否向我们发送您的输入模式、以便我们在一边验证它?

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们提供400MHz 正弦波、其中1.5Vpp 为信号发生器的输入。

    我们如何将滤波器添加到时钟输入中、请给出建议。

    谢谢

    Roja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么将正弦波转换为 DAC 的数字信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将输入时钟 作为信号发生器的正弦波提供。

    我们提供给 DDS 编译器以生成样本并提供给 DAC 的时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我们分享从 FPGA 进入 DAC 的模式、以便我们可以在设置中重新创建该模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请找到该电路  

    CLK1_BUF_Q1p、 CLK1_BUF_Q1n、 CLK2_BUF_Q0p、CLK2_BUF_Q0p 将连接到 FPGA

    DAC1_CLKOUTP、DAC1_CLKOUTN、 DAC2_CLKOUTP、 DAC2_CLKOUTN 将连接到 DAC1和 DAC2

    谢谢

    Roja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPGA 和 DAC 之间的数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 400MHz FPGA、我们将生成样片、并为 DAC 提供同样400MHz 的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您的数据以400Mbps 的速率输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据以400MSPS 为基准进入 DAC。 DAC 的输出为30MHz 正弦波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    根据数据表中的表4、4x 模式下 DAC 的最大数据范围为100MHz。   

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff

    数据范围称为输出数据范围、因此我们仅生成30MHz 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DAC 的采样率、而不是进入 DAC 的数据速率。  在您的情况下、数据应以100MHz 为单位、然后在内部内插至400MHz、以该速率从 DAC 中获取样本。

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff

    发生了 x4插值模式、因此时钟被分成4

    PLLLOCK 应为100MHz。

    滤波器配置为低通和低通

    谢谢

    Roja V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    数据表第19页介绍了外部时钟和内部时钟。   

    "在外部时钟模式下、用户在引脚 CLK/CLKC 上提供一个差分外部时钟。 该时钟成为4×时钟、经过两次分频后产生2×和1×时钟。 2 μ s 或1 μ s 时钟在 PLLLOCK 引脚××多路复用、以实现外部时钟同步。'

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff

    是的、我们如何实现良好的 SFDR。

    请建议、我们如何实现良好的 SFDR。

    谢谢

    Roja  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Roja、

    您是否已将输入频率和数据模式调整为最大100MHz?   

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff

    实际要求是400MHz。 以便我们提供400 MHz 的输入时钟。

    但输出波形的幅值不同、如果 我们同时给出较低的频率、则波形有些抖动。

    请告诉我们、我们如何使 DAC 输出为干净的正弦波。

    谢谢

    Roja V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff

    请查找图片。 这是一种抖动、它将输出到 DAC

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roja、

    您使用的模式是内插 x4。 这意味着您的最大数据速率为400m/4 = 100MHz。

    您正在尝试生成~30MHz 的正弦波。 因此、每个周期只有大约3个点来表示重建的波形。 这就是为什么您在示波器的时域中输出的表现不佳(看起来像噪声)。

    这也是为什么、当您将频率降低到~1MHz 时、您会看到输出结构正弦波的更清晰表示。

    另一个建议是使用采样400MSPS 时钟的2x 内插、这将使数据速率加倍、并且更准确地表示输出正弦波。 这实际上使每个周期的点数翻倍。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob