This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:数据表质量 DACx0501和 DACx0502

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC70502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986237/dac80501-quality-of-the-datasheets-dacx0501-and-dacx0502

器件型号:DAC80501
主题中讨论的其他器件:DAC70502

您好!

去年7月、我发布了有关上述 DAC 器件 ID 的请求。 请求得到了解决、并承诺很快更新数据表。

另一位同事4个月前发布的另一篇关于 DAC 的 sa 问题的文章已经解决、并承诺更新数据表。

但网络上提供的数据表与去年7月相同。

此致

Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    让我与我的系统团队联系、看看我们在哪里。  我们的文档服务团队负载很大、因此可能已将其设置为较低的优先级、因为它实际上不会影响器件的功能(尽管它仍应更新)。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我现在正在我的软件项目中实施 DAC70501Z 和 DAC70502器件。 复位后读取两个器件的配置寄存器会传送0x0200、这意味着位9已置位。 这两个器件的数据表中都未描述该值。  

    这是正确的、该位意味着什么?

    然后、我有一个有关数据寄存器命令8和9说明的提示。 在第29页上、您可以找到数据左对齐的提示。 请参阅屏幕截图。

    在第34页上、数据左对齐没有提示。 这种提示可以节省时间和问题。

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在打开的另一个线程中回答了相同的问题。 关闭此项。

    此致、

    AK