This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:配置设置问题

Guru**** 2888640 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989395/dac3484-configuration-setting-problem

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件: DAC3482

您好!

我正在测试 DAC3484并遵循上电顺序。 我正在 通过 TI GUI 对 DAC 进行编程。  我使用 的是单同步模式、仅将 SYNC 信号用作数据格式器和同步源、以实现 FIFO 输入、输出和时钟分频器同步。 此外、我们使用 PLL 旁路模式、不启用混频器、偏移、QMC 和 NCO。 我 选择了四 通道并禁用了所有 DAC 睡眠。 在未启用数据传输的情况 下、我测试了通道 B 和 C 的输出具有偏置电压、但通道 A 和 D 没有任何变化。 在我启用数据传输后、我可以在通道 B 和 C 处看到波形、但在通道 A 和 D 处仍然没有看到任何波形。我将完全相同的数据发送到4个通道中。 我还尝试将四 路模式切换到双路模式并启用外部 DAC、通道 B 和 C 仍然具有 波形、通道 A 和 D 未显示任何波形。我想知道我是否错过了任何配置设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您唯一需要做的是确保选择的 QDAC 与 GUI 中的 DDAC 设置相对应。 如果是 DDAC、则可能会出现上述症状

    此外、确保选择了 DAC3484 GUI、这与 DAC3482器件的情况不同。 另请确保您实际拥有 DAC3484器件。 如果您有 DAC3482器件、则会出现上述症状。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!  我选择 了 DAC3484 GUI 和 DAC3484、还选择了 QDAC。 不管用。 我尝试启用 DAC B 和 C、电流将减小、但当我在通道 A 和 D 上执行相同的操作时、电流没有变化。我可能会错过什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    您可以尝试加载 DAC3484的配置文件、如 EVM 用户指南中突出显示的那样。 这些都是经过验证的配置。 然后、您可以逐个调整以更好地适应您的配置。

    文件位于:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC348x\EVM Configuration File Released\DAC3484