This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D500:ADC08D500

Guru**** 2824285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986466/adc08d500-adc08d500

器件型号:ADC08D500

当我们使用 ADC 芯片 ADC08D500时、我们发现 ADC 芯片的输出为 Burr、工作温度非常高。 ℃温度是在70 μ m 处使用红外温度计测得的。

经过多次测量后、得出的结论如下:

当电源在低温下打开时、ADC 输出中没有毛刺。 在恒定电源的情况下、即使随后的温升不会影响 ADC 输出。

在高温环境中、ADC 输出毛刺越高、温度越高、毛刺越多、后续使用风扇来降低温度无法使 ADC 输出更好。

我想问您这种情况的原因是什么?期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为我定义"ADC 输出 Burr"?

    这是 TI EVM 还是安装在您自己的电路板设计上的 ADC?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     自己的电路板设计。

    e2e.ti.com/.../WLR_2D00_736_2D00_MB_2D00_AD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    器件可能未正确焊接到 PCB 上?

    所有电源是否正常工作?

    您能否检查进入 ADC 的时钟、它的振幅和电平是否正确?

    您可以尝试删除这些组件、但它们不是必需的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您说过的内容、我检查 PCB 连接、电源、ADC08D500的时钟、  
    所有这些都是正常的、我按照数据表中的说明配置了芯片的外设电路。
    在低温启动时、它是 naomal 工作模式。 当它在高温下启动时、它的波形如所附。
    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    示波器是否捕获时钟输入? 不确定我在看什么?

    如果器件在启动时工作、当您打开此部件且温度较低时、当温度较高且器件已预热时停止工作。 这使我相信 ADC 未正确焊接到电路板上。

    您可以尝试对 ADC 器件本身施加压力、以实现更好的连接。  

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白您所说的,我重新检查 PCB 连接、没问题。至于您电子邮件中提到的晶体振荡器附近的电路、

    这是数据表中建议的从 LVPECL 到 LVDS 电平的标准电路。我发现程序中没有上电校准和命令校准、

    当温度升高时、这是否会导致输出问题?请仔细查看您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    为了从 LVPECL 更改为 LVDS、您需要一个转换器缓冲器 IC、如果有、我将为您找到一个。

    否则、我知道 ON Semiconductor 有许多此类器件可供选择。

    您仍应能够在不进行校准的情况下捕获适当的数据。 但是、您可以尝试校准器件、看看是否有改进。

    是否可以共享一些数据采集/FFT 图或时域图?

    是否可以共享您的原理图?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    对于 LVPECL 至 LVDS 缓冲器、请查看 SN65LVDS100D 单个缓冲器以启动。

    我们拥有一整套器件、它们具有从 SN65LVDS 开始的宽共模输入电压范围。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Rob