This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08随机写入输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985819/ads131e08-ads131e08-dying-inputs-random

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: ADS1298

我一直在多个应变仪上使用 ADS131E08、并从电桥上拉取了外部基准(6线应变仪配置、电源/GND、2感应、2模拟-很多模拟)。 该电源是一个简单的单极电源、其中 AVSS 接地、AVDD 连接3.6-4.2V (锂电池)、并具有一定的隔离性能。 它在准确性方面非常有效、但在几个月的原型使用之后、客户遇到了随机输入随机死机的问题。 该基准被从应变计中拉出、并且比 AVDD 与 GND 之间的电压低约0.1V、因此处于允许范围内。 我们实际上有两个、主器件为次级侧生成时钟。

我省略了外部钳位二极管、认为不需要这些二极管、然后认为模拟输入上可能根本没有 ESD、但有几篇论坛文章指出存在 ESD。 此芯片是否不可靠?

起初、一个通道在电路板的第二个芯片上死亡、然后另一个通道在两个芯片上死亡4个。 到目前为止、这些器件已经工作了数月、但现在大多数器件都显示出这种死亡的迹象、最近一个器件开始过热。 我们根本无法在这里使用我们的板复制此内容。

我们在应变仪上只有一个非常基本的滤波器、模拟电压轨由 P-FET 高侧开关控制。 我相信我忠实地复制了单极参考,但我在这里做了一些愚蠢的事情吗? 这可能是 ESD 吗?

请注意、原理图中显示的是 ADS1298、但这些是 ADS131E08。 我不是很喜欢更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    ADS131E08具有有限的固有 ESD 保护。 数据表第7.2节提供了 HBM 和 CDM 额定值。 在没有外部 ESD 保护电路的情况下、外部 ESD 事件仍然完全有可能损坏模拟输入。

    您提到一些器件过热-您是否注意到器件的电源电流增加? 受影响的通道是否能够在复位 ADC 或对单元进行下电上电后恢复、或者是否看起来永久性损坏?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    电流显著增加。 它们确实表示在使用器件时正在为电池充电、并且仅在这些期间发生过热事件。 虽然我不热衷于此操作、但充电器的输出电压不应超过4.2V。 我怀疑交流电至 USB 适配器的隔离不当可能导致故障。

    完全断开并重新连接电源后、模拟输入尚未恢复。 寄存器先进行写操作、然后再回读、这样我就不会在那里出现故障。 但是、一旦我们丢失了一个通道、它往往不会返回。 增益为12 (ADC 的最大值)时、它通常接近固定值、但并不完全。 它们是读取信号、但实际上不是。

    至于过热/高电流消耗、这似乎会在电源断开和重新启动时消失。 有人建议、可能损坏会导致 SCR 闩锁。

    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    这听起来像是闩锁情况、因为器件在下电上电后未恢复。 接口和寄存器映射似乎正常工作。 可能需要在模拟电源上使用一些钳位二极管或电流限制、以确保在为电池充电时不会超出绝对最大额定值。

    您是否能够在充电时监控 AVDD 和 AVSS 引脚上的电压?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、客户的电路板损坏了。 我们看到输入引脚通过引脚32、57、58在 170欧姆范围内对 AVSS 严重短路、而从这些引脚到 AVDD 的电阻大约为170欧姆。 正常针脚显示大于5M。 其他 AVSS 引脚21和23与这些引脚的短路电阻为170-190k Ω。 因此、并非所有 AVSS 都相等。 它开始听起来像是某种过压或 ESD 损坏。 是否有关于检查或复制的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我在输入上尝试了7 - 12、把它看作是牺牲硬件。 能够导致170kohm 和170ohm 短接到 AVSS… 我认为这证实了处理过程中的 ESD 损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    从 AVDD 和 AVSS 的输入端进行的低阻抗测量也向我表明器件已损坏。 这可能是由过压或过流事件导致的、例如 ESD。 如果这仍然是一个问题、客户可能需要修改其设计、以包含额外的 ESD 保护二极管。

    此致、

    Ryan