This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:>1MSPS、4通道/8通道同步采样 ADC

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253, ADS9234R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986938/ads7253-1msps-4ch-8ch-simultaneous-sampling-adc

器件型号:ADS7253
主题中讨论的其他器件: ADS9234R

大家好、  

我们是否有4通道/8通道同步采样 ADC (>1MSPS)? 我看到 ADS7253只有 双路同步采样。 但我们需要更多 同步采样通道。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    感谢您的发帖。

    您需要多少个同步采样通道以及总共需要测量多少个?

    我们无法找到具有4个或更多同步采样通道的 SAR ADC 器件。 可以同时同步多个器件、例如2个或4个 ADS7253。  

    如果选择 Δ-Σ 架构、我们有许多器件支持4-8个同步通道、但16/24位分辨率可能会过高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的回复。  

    我们是否有支持  4-8个同步通道的>1MSPS 采样率和 Δ-Σ 架构器件? 如果是、请帮助推荐。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    这些支持4/8同步采样通道的 Δ-Σ ADC 的采样速度不能超过1MSPS。 很抱歉造成混淆。  

    如果采样率是固定要求、则客户需要 通过共享通用/CS 来同步多个 SAR ADC。

    为了减少组件数量、他们可以考虑使用2通道同步 SAR ADC、如 ADS9234R。 该器件以14位分辨率对高达3MSPS 的采样率进行采样。 然后、2-4个器件可与公共/CS 同步。 每个器 件的数据可通过单个 SDO 引脚(SDOA)或多个并行 SDO 引脚读取、以降低 SCLK 速度。 如果每个器件使用其自己的/CS、则可以共享 SDO 连接。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 我们将根据客户的需求推广8353-Q1等级。