This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:如果输入串联电阻将影响增益

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989882/ads114s08-if-input-series-resistor-will-influence-gain

器件型号:ADS114S08

大家好、

我的客户正在测试 ADS114S08、他们使用6.2k Ω 输入串联电阻和内部基准、输入级原理图如下、增益设置为1。

在测试期间、他们观察到实际增益为1.02、此增益偏移是否由输入串联电阻引起? 如果是、为什么会发生这种情况? 在 ADS114S08功能块中、输入级为多路复用器、我假设多路复用器 FET 的 RDS_ON 不够大、无法导致该增益偏移。 还是由 PGA 输入电阻引起的? 请您对此发表一些评论吗? 谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    增益误差可能由多个组件引起。 ADC 具有数据表指定的增益误差、ADC 的内部基准也是如此。

    输入电阻器有点大、但 ADS114S08具有很低的泄漏电流、因此这不应导致很大的误差。 此外、这会显示为偏移误差、而不是增益误差。

    客户是否执行了偏移和增益校准、以查看这是否改善了结果? 我还希望 RTD 测量是按比例执行的、而不是使用 ADC 的内部基准。

    如果您愿意、您可以向我发送完整的原理图和寄存器设置、以便我们进一步查看。 请随时离线与我联系以获取其他帮助。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我已通过电子邮件向您发送原理图和寄存器设置。

    谢谢。

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Livia、我们将在离线时解决这个问题