This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118EVM:无法连接到 PC

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990020/ads1118evm-cannot-connect-to-pc

器件型号:ADS1118EVM

您好、TI 专家、

我的客户获得了 ADS1118EVM 并尝试进行测试、但无法连接到 PC。

1.当我使用 USB 电缆将 EVM 连接到 PC 时,5 个 LED 依次亮起和熄灭四次,没有任何反应。

(在用户指南中、正常运行时 D1和 D5将亮起。)

e2e.ti.com/.../20210330_5F00_190611.mp4

2.当我转到设备管理器时、我看到如下所示的设备名称、但我不知道这是对的还是不对的。

3.我尝试了以下链接中的步骤。 但仍然无法将 EVM 连接到 PC。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues

当然、我下载并安装了驱动程序。

4.最后我无法连接。  在 ADS1118EVM 软件中、当我将 EVM 连接到 PC 时、我会看到下面的屏幕。

当我转至 ADS1X18EVM-GUI时,我会看到下面的屏幕;

请检查此问题、您能给我一些有关该怎么办的建议吗?

提前感谢您。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    较旧的 EVM 软件不适用于此版本的硬件、因此您必须使用 dev.ti.com 库中的软件 ADS1x18EVM GUI。

    合同制造商似乎未对 PAMBoard 进行编程。  您可以通过转到"File"下拉菜单并选择"Program Device"来对电路板进行编程。  

    • 将 EVM 插入 USB、然后等待 LED 完成开机自检中所述的序列。  
    • 启动 GUI、当您看到未检测到 PAMB 控制器的连接失败弹出框时、关闭弹出窗口。  
    • 然后转至 File (文件)菜单并选择 Program Device (程序设备)。
    • 等待固件刷新、您应该会看到一个弹出窗口、显示"Flash Successful (刷新成功)"。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。 它现在正在执行您提到的步骤。

    再次感谢、祝你度过美好的一天!

    此致、

    Chase