This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:正常模式下的输出问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988968/lm98620-output-issue-at-normal-mode

器件型号:LM98620

大家好、

CIS 输出是直流信号、输出范围约为800mV。

现在、我们使用 SH2b 工作模式。 我们指 的是 e2e.ti.com/.../0638.LM98620_5F00_register_5F00_example_5F00_Dec2020.pdf 、其中 reg 01的值为48、 reg 23的值为00。  

原理图附在此处。 请注意、R13不是 soldered.e2e.ti.com/.../_9F530674FE56_.pdf

该过程如下所示:

加电(OVP 高电平状态)->将值写入寄存器00并打开 AIB 和 PIB ->等待20ms ->将2e 写入寄存器00->配置其他寄存器->输入周期 CLP 并工作  

问题:使用测试图形模式、 输出正常。

当更改为正常模式时、输出数据全部为0。 数据将随时间增加。 尝试向模拟输入端输入特定电压。 输出与输入无关。

请就此问题提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM98620并提出问题。 让我在3月28日前回顾您的问题和反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM98620直流信号输入范围为1.05V 至2.25V。 (CDS 增益= 1x)。 因此、您的直流信号~800mV 将检测到低电平。

    如果 LM98620与直流输入搭配使用、则 OSX 引脚的输入信号电平应高于1.05V。 通常、VCLPEXT 由外部(例如1.05V)供电。 OSX 和 VCLPEXT 上的信号输入之间的差值是要检测的信号电平。  

    我建议禁用 AGC 进行调试。

    此致

    Shinya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    1.我们是否可以将800mV 的电压从外部连接到 VCLPEXT?

    2."AGC disable"意味着不启用 AGC_ONB 引脚或使用值 GAIN=1设置增益寄存器?

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于数据表未显示该值、因此不确定低于1.05V 时是否正常。 我想它可以正常工作、建议客户在工作台上检查它。

    AGC 禁用意味着不通过 AGC_ONB 引脚启用 AGC。

    谢谢、

    此致

    Shinya