This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7621:ESD 额定值(HBM 和 CDM)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990002/dac7621-esd-rating-hbm-and-cdm

器件型号:DAC7621

大家好、

我们的客户正在寻找 DAC7621的 ESD 额定值(适用于 HBM 和 CDM)。 我们可以要求提供这些信息吗?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将对此进行检查。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    由于该器件于1999年发布,我们没有 CDM 数据,但我们有 HBM 和 MM 结果。

    HBM 为2kV

    mm 为200V

    谢谢、

    Paul