This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256A:温度传感器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987371/ddc2256a-temperature-sensor

器件型号:DDC2256A

将 DDC2256A 的 ENABLE_TEMP_SENSOR (0x25[7])设置为1后、数据表指示数据标头变为24位+ 16位、对应于温度传感器+ 8零。  24位和20位数据字模式都是如此吗?  或者、在20位数据模式下、标头20位+ 16位是否对应于温度传感器+ 4零?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我与团队确认这一点、然后返回给您。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。

    当器件处于20位数据模式且 ENABLE_TEMP_SENSOR 设置为1时,40位标头数据格式如下所示。

    40位标头数据=[20位标头]+[16位对应于温度传感器]+[4个零]

    谢谢

    -TC