This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56evm

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989893/tsw14j56evm-tsw14j56evm

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

实际上、我一直在研究 ADS54J60evm+TSW14J60evm。

因此、我计划使用 MATLAB 自动执行 HSDC 的整个过程。

我已将 MATLAB 目录保存在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\64Bit DLL 中。

我不确定哪个文件夹包含自动化 DLL (我曾提到过这一个 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\64Bit DLL)。

此外、HSDC 自动化 DLL 仅安装在 HSDC 安装程序中、或者我是否需要下载 HSDC 站点上提供的乒乓示例。

我提到  了 HSDC 站点上提到的使用 MATLAB 在 TSW40RF8x 和 TSW14J56之间自动进行数据传输。

我将随函附上一些相关文档。

您能否与我分享您的邮件 ID、我会向您发送 MATLAB 代码。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请邮政编码并将其附在此帖子中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到任何附加文件的选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在页面底部、单击"插入"、然后选择"图像/视频/文件"。 打开新窗口。 单击"上传"、然后导航至文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../hsdc_5F00_matlab_5F00_dll.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeleen、

    您似乎正在尝试使用 HSDC Pro 安装程序文件夹中的 Matlab 64位示例、并根据使用情况对其进行编辑。  

    您能否将您正在处理的文件'data_capture.m'放置在以下位置并运行它? 头文件和通库文件位于以下位置:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples\Automation DLL Matlab Examples\64Bit Matlab

    请在以下位置找到 HSDC Pro Automation DLL 手册:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples\HSDCPro Automation DLL Manual.doc

    此致、

    Jim