This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC04:TLC04滤波器截止频率问题

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988939/tlc04-tlc04-filter-cut-off-frequency-issues

器件型号:TLC04

您好!

 我在我的设计中使用该滤波器。 我需要200Hz 的截止频率、因此我设置了 C=0.1uF 和 R=560欧姆(我在电路板上更改了、与 原理图中的不同)、对于这个时钟频率将为10.5KHz (不是问题)。

我已馈入正弦波、但我可以看到20Hz 后的峰峰值压降是否正确? 我无法理解问题是什么、我认为这些电容器和电阻器值足以满足200Hz 截止频率。 我在哪里犯了错误? 请尽快回复。 我已附上原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    TLC04原理图中显示了10k 电阻器、您能否验证 PCB 上的实际值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     截止频率为200Hz 时、我已更改为560欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    好的-感谢您的确认。  不确定问题可能是什么、这是一款非常简单/直接的器件。  您能否通过示波器发送显示时钟以及输入和输出信号的照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

      现在、我已将电阻器更改为1K 欧姆、因此截止频率设置为100Hz (接近)。因此、在50Hz 时、相对于直流增益的插入增益将为0dB。 在50Hz 时,我可以看到正弦波的峰峰值电压下降。 我已将波形连接到滤波器的输入端和滤波器的输出端。 请尽快回复。

    滤波器在50Hz 时的输出

    滤波器2.input、50Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面连接的是滤波器的时钟输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Uma、

    在时钟屏幕截图中、您的运行频率为2.625kHz。  在该速度下、-3dB 点将是2625/50或~52.5Hz、这似乎与输入/输出波形一致。  您是否有另一个可以尝试用作时钟源的信号发生器来验证您所需的截止频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

       我通过保持 R=931 Ω 和 C=47nF 来解决这个问题、这样我得到的时钟在100Hz (接近)截止频率下大约为5.2kHz。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     我想知道时钟和 RC 值之间的关系是什么。 我已经放置了一个1K 的电位计并保持不变、这样我就得到了特定截止频率的电阻值。但是要找到确切的值、它们之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    目前、我唯一的参考来源是 TLC04数据表-与图5关联的公式。  我已经订购了一些样片、并计划再查看一下、因为我从未亲自实际使用过该器件。  只要我知道任何信息、我就会回来。