This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5240:查找同步四通道输入/输出 ADC

Guru**** 2950520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5240, ADS5263, ADS5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989382/ads5240-looking-for-simulatneous-quad-channel-in-out-adc

器件型号:ADS5240
主题中讨论的其他器件: ADS5263、 ADS5242

您好!

我正在寻找同步四通道输入/输出 ADC。 我发现 ADS5240是可能的候选器件、但想知道这是否是最合适的器件。

 

我的主要要求是:

 

1) 1)采样速度为10MSPS /通道

 

2)最好是管线式 ADC

感谢您的帮助!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您能帮助缩小此范围吗? 位数/分辨率(10/12/14)要求和数字输出(串行 LVDS/Parallel LVDS/JESD)类型也会有所帮助。

    如果您也有电源要求、请告诉我。

    否则、我会看到一个包含30个器件的列表、我可以向您展示这些器件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢你的帮助。 我强烈希望使用四路并行 LVDS。 数据位和功率要求并不是很担心的问题。 我不需要 多路复用 ADC 通道。 简而言之、我在一个芯片上搜索四个单独的 ADC。

    请告诉我您的建议。

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    进行一些搜索后、您会看到合适的 ADC、即 ADS5240。 如果您还没有 ADS5242和 ADS5263、也可以查看它们。

    此致、

    Rob