This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:同步采样

Guru**** 2929730 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989460/ads7042-simultaneous-sampling

器件型号:ADS7042

您好!

 根据时序图(随附)、如果有多个器件与典型 SPI 一起使用、则 ADS7042无法提供仿真采样。 是这样吗?

我正在寻找具有类似特性的 ADC、例如:  

  • 10至12位
  • 而无需外部基准
  • 低功耗(高达5mW)
  • AVDD 和 DVDD 可为1.8V
  • 可实现同步采样、时序图如下所示。

是否有具有上述特性的可用器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS7042是单通道器件。 您是否考虑 使用多个器件并使用 SPI 通信来同时采样? 这需要多条 SDO 线路。  

    至于您提供的时序图、当 CS 为高电平时、器件似乎会输出数据、这是一种非常不寻常的操作方法。 我认为我们没有任何能够做到这一点的东西。 此时序图所属的原始器件有多旧?

    此致

    Cynthia