请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4405 大家好、
我的客户考虑将 AFE4405用于他的产品、他询问 POL_OFFDAC 设置。
由于我没有完整的数据表、让我直接向您询问客户的问题。
如果减去 TIA 输出的正大信号、则可以通过将 DAC 输出的极性设置为负(POL_offDAC = 1)来降低信号电平。 (数据表第20-21页)这种理解是否正确?
在客户端评估时、实际行为似乎相反(极性增强、信号电平降低)
此外、您能否直接通过电子邮件向我发送完整数据表?
此致、
Shota Mago