This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148-Q1:ADS1148-q1设计要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1, ADS1148, ADS114S06, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988099/ads1148-q1-ads1148-q1design-requirements

器件型号:ADS1148-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1148ADS114S06ADS114S08

大家好、

我们需要一个16位高精度 ADC 来收集霍尔传感器的输出信号、从而满足高精度采样要求。 ADS1148-Q1是一款16位 ADC。 芯片通道是差分或单通道信号兼容模式、但如果使用单信号采集、单电源、如何设计特定电路?

如果我使用 ADC 收集6通道霍尔传感器电压信号、并且信号输入范围为0 ~ 5V、我应该将公共输入连接到哪里? 如何进行设计? 感谢您的观看、或推荐更合适的 ADC。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您的应用是否需要汽车(-Q1) ADC? 或者标准 ADC 可以吗? 并非我们的所有 ADC 都符合-Q1标准、因此如果这是一项要求、我们将有更多有限的选择。

    ADS1148-Q1不是单端测量的最佳选择、因为 PGA 具有共模范围限制、如下面的公式3所示(摘自 ADS1148数据表)。 您可以看到、如果 AVDD = 5V、AVSS = 0V、PGA = 1、且输入范围为0-5V、则 VIN (MAX)= 5且公式3得出:

    0V + 0.1V +(5*1)/2≤VCM≤5V - 0.1V -(5*1)/2

    2.6V≤VCM≤2.4V -->这一结果毫无意义

    这意味着 ADS1148不支持您所需的配置。

    如果您不需要符合-Q1标准的 ADC、我建议使用 ADS114S06。 该器件具有6个模拟输入、并具有可用于您的传感器的通用连接点(AINCOM)。 ADS114S08具有 PGA、但可以绕过 PGA、以便 ADC 可以测量从 AVSS 到 AVDD 的信号。 要使用 ADC 的总代码范围、我建议将 AINCOM 引脚偏置为2.5V。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhongghui

    布莱恩