This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:用于 ADC 的 Linux 24位 SPI 示例代码/驱动程序

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC31JB68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989387/adc31jb68-linux-24-bit-spi-example-code-drivers-for-adc

器件型号:ADC31JB68

您好!

我想知道是否可以在 Linux 中为 ADC31JB68获取用于24位 SPI 实现的驱动程序。 我们在 Xilinx Zynq UltraScale+ SoC 上运行 Linux。 可用的驱动程序适用于8位、16位或32位模式、但 ADC SPI 以24位模式运行。

此外、获取包含寄存器映射的示例代码或头文件将会很有帮助。 我下载了评估套件 GUI、但在那里找不到任何对我们特别有用的东西。 如果有任何可用资源、这将加快我们的开发过程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们唯一能提供的是 GUI 源代码。

    此致、

    Jim